欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

带导杆气缸的选型方法

  • 2022.09.26 11:32:38
  • 米思米
  • 4565

■按用途选型的方法

● 作为挡块使用时(无挡板)

①根据下述“容许挡物能力表”求得传送物重量和传送速度的交点。

    例)传送物重量50kg,传送速度10m/min时的交点为交点1。

②请在图表中选择位于交点上方的气缸内径。

    例)交点1的场合,使用φ20以上的气缸可阻挡传送物,使其停止下来。

但是,下述“容许挡物能力表”,是指φ12~φ25的行程为30mm、φ32~φ50 的行程为25mm时的能力表。

如在上述行程以上使用时,必须要进行换算。

换算式: 换算最大传送物重量=容许挡物能力表的最大传送物重量×换算系数(K)/L

        L:从气缸缸体上面到气缸上升时的连杆上部的距离

        =换算系数(K)+使用行程(mm)-容许挡物能力表的行程(mm)

        例)φ32-100mm、传送速度10m/min时,

        换算最大传送物重量=230(kg)×44/(44+100(mm)-25(mm))=85(kg)

        可以阻挡85(kg)以下的传送物,使其停止下来。


● 作为挡块使用时(有挡板)

带导杆气缸的选型方法


①在下述容许挡物能力表的行程以上使用时,必须进行换算。

换算式: 换算最大传送物重量=容许挡物能力表的最大传送物重量×换算系数(K)/L

        L:从气缸缸体上面到气缸上升时的挡板前端的距离

        =挡板超出连杆部分的尺寸(mm)+换算系数(K)+使用行程(mm)-容许挡物能力表的行程(mm)

        例)φ32-100mm、传送速度10m/min、挡板超出连杆部分的尺寸30(mm)时,

            最大传送物重量=230(kg)×44/(30+44+100(mm)-25(mm))=68(kg)

            可以阻挡68(kg)以下的传送物,使其停止下来。

* 直线轴承型带导杆气缸(MGCLB·MGCLBN)不可作为挡块使用。

带导杆气缸的选型方法


●换算用系数表(k:系数)

带导杆气缸的选型方法


● 作为挡块使用时(耐横向负载值的验证)

将气缸作为挡块使用时,传送物在气缸的作用下处于停止状态时,必须确认气缸是否能够下降。

<横向负载的计算方法>

    (计算条件例)

    ·供气压力:0.4MPa ·工件质量:50kg ·重力加速度:9.8m/sec2

    ·传送带摩擦系数:μ=0.2

①求出「横向负载(N)」。

    横向负载(N)=工件质量(kg)×重力加速度(9.8m/sec2)×传送带摩擦系数(μ)

    例)横向负载(N)=50(kg)×9.8(m/sec2)×0.2=98(N)

②从下述“常用横向负载”图表中,求出“供气压力(MPa)”和“横向负载(N)”的交点。

    可使用位于交点上方的气缸内径。

    例) 从横向负载98(N)和供气压力0.4(MPa)的「交点」可以判断出能使用的缸径

    有φ20· 25·32·50。

带导杆气缸的选型方法

● 作为升降机使用时

①求出能升起的工件总重量(kg)。

②工件重心处于气缸中心线上时,所选的气缸内径必须保证工件重量(kg)值约为理论

    推力(N)的60%以下。

③工件重心偏移气缸中心线时(图2),根据“容许偏心负载”图表求得偏心距离(mm)

    和容许偏心负载(N)的交点,可以使用缸径处于交点上方的机种。供气压力为0.5MPa

    时,图表上限值为理论输出力的约60%。

    如供气压力变化,图表上限值也发生变化。

    在0.5MPa以外的供气压力下使用时,负载率必须控制在理论输出力的60%以内。

带导杆气缸的选型方法

④工件偏心方向如图3那样使用时的能力为50%。

    选择气缸时请将工件重量算成2倍。


● 容许偏心负载 MGCLF(滑动轴承)

带导杆气缸的选型方法


带导杆气缸的选型方法


● 容许偏心负载 MGCLB(直线轴承)

带导杆气缸的选型方法


带导杆气缸的选型方法


■容许旋转扭矩

是指对导杆前端施加旋转扭矩T时使气缸动作的动态容许值。

带导杆气缸的选型方法

带导杆气缸的选型方法


■理论输出力

带导杆气缸的选型方法


■不旋转精度

对于导杆和轴承之间存在间隙而引起的松动,以偏移活塞杆中心的角度来表示的数值。

带导杆气缸的选型方法

带导杆气缸的选型方法


■容许横向负载

是指对导杆前端施加横向负载W(与导杆垂直的负载)时使气缸动作的动态容许值。

带导杆气缸的选型方法

带导杆气缸的选型方法

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities